This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:不适用于仪表放大器

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA838, OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813307/opa847-not-work-for-instrument-amplifier

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: OPA838OPA835

您好!

以下是我的电路。  

它在仿真时工作良好、但在我将该电路焊接到 PCB 上后不工作。

我想知道 opa847是否不使用差分同相输入、而仅使用数据表(第1页)中的反相输入。

任何人都能帮助我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渤海、  

    第一级中可能存在共模振荡、将 R3分为两个25欧姆值、并在中间放置一个0.1uF 电容接地、这将使输出 CM 噪声产生很大的峰值-但 FDA 会抑制所有这些噪声。  

    我们也在 OPA838上对此进行了探讨、请查看 OPA838数据表中的第9.1.5节、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、为什么在 FDA 电路中使用5%的 R。 这将为您提供相当多的增益不平衡、这将成为 CM 到 DM 的转换。 在最近的其他一些工作中、我们发现目前甚至0.1%的 R 产品在批量方面非常便宜-这将帮助您在生产过程中的性能显著扩展。  

    您可能会尝试最坏情况下的增益不平衡、并将 CM 信号驱动到 FDA 级、然后查看我在 sim 中讨论的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我已经看到了 opa835数据表(9.1.5)。 我知道这个问题。下周,我将测试这个问题。  感谢你的帮助。

    ,我想仿真  共模振荡。 我不知道怎么做。 能不能给我一个相关的文档。

    谢谢

    博海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Michael,

    这是我遗漏的内容。 我使用 TINA 默认精度。 我忘记对其进行修改。  实际上、我在其中使用%1 R θ‘s。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渤海、

    查看输出 CM 噪声的最简单方法、如此处和所附文件中所示、  

    e2e.ti.com/.../Diff-OPA847-CM-Noise-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、将 Rg 分为2-25欧姆、并将1nF 接地、会产生大量 CM 噪声峰值、但您可以通过增益峰值而不是谐振来判断它的范围- FDA 会抑制这种情况、实际上非常酷、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 FDA 级后、我们在 F 较高时会看到另一个问题、查看最终输出 CM 噪声-我希望看到这个相当低的噪声、从而抑制差分 OPA847级的峰值。 不是这样、400MHz 时的不良谐振、  

    您需要移除这些30pF、不对您的差分信号路径执行任何操作并导致此问题、现在这正是我所期望的、完全抑制进入 FDA 级的 CM 噪声、  

    e2e.ti.com/.../Diff-OPA847-CM-Noise-test-with-FDA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我根据您的建议修改了电路、并进行了测试。 我发现电路仍然异常。  

    因此、噪声增益峰值不会导致异常。 也许有一些原因会导致这种情况。

    我不知道 PCB 布局是否会导致这种情况。 我计划重新布局 PCB 并对其进行测试。

    谢谢

    博海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、还有其他事情也可能会发生-  

    在电路上进行探头时、请勿直接探头、而是通过100欧姆隔离 R 进行探头、以避免在 I/O 引脚上放置 Cload

    2.您确实具有很多增益、请确保您的电源不提供振荡路径-在电源引脚上使用铁氧体磁珠和10uF 与100nF 并联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我已经解决了这个问题。

    这方面有两个问题:

    直接在电路上进行探头

    我的输入信号是 单端信号而非差分信号。

    不适用于单端信号输入:   

     差速器工作:

    实际上、我的测试方法会导致这个问题。

     我很抱歉我的泳池英语。  

    最后、感谢您的帮助!