主题中讨论的其他器件: LM2903、 INA300、 INA381
您好!
下面是原理图。 实际上、我的客户在同一电路中使用了3个 INA301、但只有1个有问题。只有1A 负载会导致警报。 过流设计为13A、Rlimit 为25K。 分流器分辨率为7.5mΩ。μ V
可以通过 示波器观察下方波形
从 TP2开始,波形为;以下
显然 IN+有一个翼子板。 并尝试移除 原理图中标有红色框的电容、但问题仍未解决。
然后发现 INA301背面有一个大变压器有问题。 开关频率接近图2[57Khz]中的数字、
。 [下面是变压器、就在 INA301的后面]、这是一种双层 PCB 设计。
我的问题是:
(1)对根本原因的任何建议
(2)如何解决这个问题?
(3)在这种情况下、是否有更好的器件?
谢谢。