This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM392:具有扩展温度范围的等效器件

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2302, LM393, LM392, LM358, TSM102, TLV7021, TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815280/lm392-equivalent-part-with-an-extended-temperature-range

器件型号:LM392
主题中讨论的其他器件:TLV2302LM358TSM102TLV7021TLV9051

您好!

LM392M (SOIC-8)的额定工作温度范围为0°C 至70°C、我想知道是否有等效器件、其额定温度范围为-40°C 至85°C?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    有一次、LM292A 已经过时。 遗憾的是、我们没有更宽的电流温度范围选项或类似的引脚分配器件。

    我们最接近的是 TLV2302、但它是微功耗、比较器和放大器位置相反。

    LM392基本上是 LM358型运算放大器和 LM393型比较器的组合。 这些器件的内核可覆盖整个军用温度范围。 虽然我们无法保证 LM392在0至70温度范围之外能够满足数据表规格、但我们不希望它在-40至85°C 的温度范围内发生故障。 如果您希望在保修范围之外操作、则由您决定。

    您是否愿意接受重新设计? 我们拥有许多更新、更小、性能更好的单个器件、这些器件可以轻松安装在相同的空间或更小的空间中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否愿意接受重新设计? 我们拥有许多更新、更小、性能更好的单个器件、这些器件可以轻松安装在相同的空间或更小的空间中。

    我愿意重新设计、谢谢、请推荐一个具有运算放大器和比较器组合的类似器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    双路运算放大器和比较器组合相当有限。 我们尚未看到对组合单元的巨大需求。

    我们确实有一些组合四通道(两个比较器、两个运算放大器和一个基准)、例如 TSM102。

    我们现在有许多比较器和运算放大器的小型单通道器件、例如 TLV9051运算放大器系列和 TLV7021系列比较器、它们很容易应用于 SOIC-8领域。

    您能否分享您的原理图或要求(速度? 电源电压?) 那么、我们可以引导您选择最佳选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammad

    如果您有任何其他支持需求、请随时回复或打开新主题。  同时、我将关闭此主题、因为我们在这里无法提供任何其他内容。  但是、如果您共享电路、我们非常愿意帮助您评估最佳选择。

    卡盘