This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2901:更多规格请求

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806562/lp2901-more-specification-request

器件型号:LP2901

您好、专家:

我想获得 数据表中未介绍的 LP2901的更多规格,例如温漂,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您是否在数据表中看到了偏移电压的完整范围规格? 您可以由此估算偏移电压漂移。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    该器件的规格为室温下的典型值+/-2mV、根据数据表第3页的 EC 表、整个温度范围内的最大值为+/-9mV。

    这将在整个温度范围内提供7mV 的失调电压漂移。

    此致、
    Jonny