This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:在反相配置中、电源电流增大、放大器升温。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811719/lm7171-in-inverting-configuration-supply-current-is-increasing-and-amplifier-gets-heated-up

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: OPA690

您好!

我需要使用采用反相配置的 LM7171实现电平转换器。

我的输入信号为5Vpk-pk、0V 时的直流失调电压为5MHz、预期输出为4Vpk-pk、直流失调电压为2V。

我的电路就像、

一旦电源打开(+/-15V)、电源电流就会增加、器件会升温。

我尝试实施传统的反相配置、并观察到相同的问题。器件过热。

同相配置的情况也是如此。

但我不选择同相配置的原因是我需要将5Vpk-pk 信号衰减至4Vpk-pk。

请建议我采用相同的实施方法。

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置非常简单、您使用+/-15电源添加了大量不必要的内部电源、  

    该器件具有大约2V 的输出级余量、因此您可以使用+/-6V 电源大幅降低内部功耗-  

    但是、您的失控听起来像是振荡-您是使用任何 C 加载输出还是反相节点?  

    这是一个很旧的器件、较低电源(如+/-6V)上的类似器件可能是 OPA690

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我发现您的答案非常有用。我在+/-7V 电源下运行电路、消耗的电源电流非常低、接近10mA。

    我在做了很多实验之后 fuond 的另一个原因是、输出侧使用的探头应具有较小的电容、以避免器件过热和消耗拥抱电流。

    我发现、由于探针在输出端的电容较小、即使在+/-15V 工作电压下、该器件的电流消耗似乎也较小。

    感谢 Michael 的帮助。

    此致

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、