This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM:压电式控制台崩溃

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813602/drv2700evm-drv2700evm-piezo-control-console-crashed

器件型号:DRV2700EVM

各位专家:

我尝试使用 DRV2700EVM 驱动压电式扬声器、但压电式控制台在点击控制台时崩溃、我的 PC 操作系统为 Win7。

如果我使用外部信号的模拟输入、 只需将 JP7、JP8、JP9连接到 PU、移除 JP5、JP6上的跳线、连接 JP12;我是否应该 按照 EVM 用户指南8.2.3中所述移除滤波器?

谢谢你。

BR

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    欢迎使用 e2e。

    您能否确认您安装的压电式控制台版本? 以及您的跳线设置是什么?

    您的跳线说明适用于外部模拟输入信号。 关于滤波器、如果您确定输入信号是完全干净的(不来自 DAC 或其他可能的数字噪声源)、并且信号中没有直流偏移、则可以保持滤波器不变、并将模拟输入信号连接到 TP7和 TP8。
    如果输入信号与描述的不符、则至少需要 RC 滤波器或交流耦合电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    感谢你的答复。

    我的压电式控制台 版本为 v1.2.9 、跳线设置为:JP7、JP8、JP9至 MSP、JP5、JP6已连接、 JP12已连接、无 I2C、 未 连接 JP13、JP2、JP3、JP4以获得105V 升压。

    BR

    Joyce                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    当您连接 EVM 并使 PCC 打开时、软件是否会识别电路板? 您是否能够看到如下所示的内容?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    1.是的、我可以看到电路板被识别为图片、但当我单击控制台时、控制台 崩溃。

    2.关于纯模拟输入,我尝试 了正 弦波输入 TP7、TP8 200Hz、@1.5vrms,跳线设置为: 将 JP7、JP8、JP9连接到 PU,移除 JP5、JP6上的跳线,连接 JP12,连接 JP2、JP3、JP4,无 I2C,无 JP13。  输出+、输出-我得到的值仅为10V、如何获得105V 输出?

    非常感谢!

    BR

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加注释:我的压电电容器大约为4.8uF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    抱歉、有多个问题:

    我测量的压电式扬声器容量约为4.8uF、并更改了另一个20nF 压电式扬声器、因为在用户指南中、重新要求低于100nF。

    在20nF 压电式扬声器上、我可以获得100V 输出、2Vrms 输入@200Hz 通过 TP7、TP8、那么我的问题是:

    在20nF 压电式电压下、如何获得200V 输出?

    2.对于4.8uF 或 simulular high capacity 压电式电容、DRV2700EVM 上是否有任何设置可以实现200v 输出?  或其他可用于实现200V 输出的驱动器?

    非常感谢。

    BR

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    如您在数据表 图9至12中所见、负载电容越高、带宽越低。 因此、对于4.8uF、可用频率低于20nF。
    您是否曾尝试在未连接负载的情况下测量输出? 您是否在测量 OUT+和 OUT-之间的差值? 每个输出将提供~105V、但以差动方式它的值是该值的两倍。

    关于 PCC、当您单击"Console with no EVM connected (未连接 EVM 的控制台)"时、软件门槛是否崩溃?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    我在未连接负载的情况下尝试过、OUT+和 OUT-之间的输出为105V、当我单击未连接 EVM 的控制台时、软件不会响应、但不会崩溃。

    此外、您能否帮助建议一个驱动器、该驱动器可以 为 4.8uF 或类似容量 的压电式扬声器提供大约200V 的输出?

    谢谢!

    BR

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    下面是最大增益和升压设置上的输出波形捕捉、您可以看到 OUT+和 OUT-的输出电压为~100V、但差分(红色信号)为~200V。

    关于软件、您是否尝试重新安装软件或将其安装在其他 PC 上?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器