This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:Poerr 电源

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL3472, TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806421/tl082-poerr-supply

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: TL3472TLV2172CanTL082由单电压电源供电、例如不带-12V 的+12V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 但请记住、共模输入电压必须与电源轨保持4V 的距离、并且输出无法到达电源轨。 换句话说、TL082不是轨到轨运算放大器。 查看数据表。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    是的、如果遵循 Kai 的建议、则可以使用 TL082。 要获得具有相似性能和1k/u 网络价格的更宽输入范围、请改用 TL3472或 TLV2172。