This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:Vin-上的频率范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814390/lm2904-frequency-range-on-vin-

器件型号:LM2904

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道  Vin 上的可接受频率范围是多少?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    这取决于信号的施加方式(通过什么)以及 LM2904是应放大输入信号、将其忽略还是简单地承受。

    请更加具体地介绍放大器应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    应用
    MCU PWM - LM2904DGKR 输入电压、积分线路- MOS 开关电源-直流电压至直流风扇
    如果 LM2904DGKR 的 Vin-接收到以下信号:
    MCU PWM (3.3V 电平)、33Hz~40KHz
    该频率范围是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    谢谢;我非常了解输入信号。

    您是否希望 LM2904将 PWM 占空比更改为电压并驱动风扇?  如果是、LM2904电源电压是多少、风扇的最大电压和电流消耗是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    原理图如下所示

    实际上、我们在 x86平台的 Desktop/AIO MB 上使用了 LM2904。
    在通过 SIO 进行风扇 PWM 控制之前、代码/固件就在我们身边。

    但这次使用的是 MCU 基础、代码/FW 来自终端客户

    这就是终端客户希望知道 PWM 建议频率的原因

    MCU PWM -> LM2904DGKR Vin-、积分线-> MOS 开关电源->直流电压至直流风扇

    不能直接推送风扇

    关于 LM2904数据表、频率最大值为0.7Mhz

    从下图中可以看到、400kHz 将开始衰减。
    因此、建议输入信号的频率介于0和400KHz 之间?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    LM2904是一款误差放大器设置、其输出理想为直流电压。 误差放大器的任务是使风扇电压(在分压器之后)等于 PWM 输入信号的平均直流电压。 因此、放大器不需要遵循输入频率。 它需要跟随它的直流值。  

    R0402和 C0401具有1ms 的时间常数和160Hz 的截止频率。  由于风扇驱动器是一个直流电路、因此输入 PWM 应远高于该值、1kHz 及以上应正常。 频率越低、风扇驱动器电压中的纹波就越大、但这可能无法注意到。 不存在最大输入 PWM 频率问题。

    通道1似乎未使用、将其悬停错误;请参阅 应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/sloa277中的第7节"未使用的放大器连接和直接接地的输入"

    Q402B 栅极似乎没有关闭路径。 栅极驱动为高电平或变为高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的更新原理图如下所示。

    您能帮助在 U0401/U0501/U1201处再次确认 OPA 原理图吗?

    欢迎提出任何建议。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../LM2903-and-LM2904.pdf

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    对于 U0401、如果标签"FAN_OP_FB"未连接到任何其他组件、则看起来不错。

    对于 U0501、将交换 R0513和 R0512值。

    对于 U1201、看起来正常