This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG112:如何设置基准电压

Guru**** 2552280 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814682/log112-how-the-reference-voltage-is-setting

器件型号:LOG112

在进行电路设计时、我们如何为 log amplifier.can u 提供参考电流、共享 log112的任何参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aftab、

    LOG112 Iref 电流可轻松设置。  IREF  只是  VREF/RREF 的比率。 由于 VREF 为2.5V、并且 如果 RREF 为 1兆欧姆电阻器、则会产生 2.5uA 的 IREF。

    下图 可能会使基准电路 更加明显。 其中 、I2被选择 为 IREF 并等于 VREF/RREF。 将 I1和 I2输入  下面所示的 VLOGOUT 公式 、以确定电路中该点的电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我需要将流至 I2的1uA 电流作为基准电流、因此我选择了 Rref 作为2.5MEG、但在 TINA 中进行测试 时、电流作为 Iref 不会显示为1uA、I 以1Meg 测试、但显示的电流 是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aftab、

    我看到 TINA TI 不在 Spice Macros 菜单中包含 LOG112。  因此、您必须从 LOG112网页上提供的 Spice 列表构建它。 您 的电路中的某些设备可能连接不正确。

    我 将为您提供我使用的 TINA LOG112模型。 它提供正确的基准电流。 您可以在下面的屏幕截图中看到我使用它进行仿真的一些结果。

    这是我的 LOG112 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../LOG112_5F00_Test_5F00_05.TSC

    此 LOG112模型 提供正确的基准电流和性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我将尝试使用此电路。