This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:此电路是否会振荡?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814962/tl071-will-this-circuit-oscillate

器件型号:TL071

你好!

我已经重新设计了晶体管测试仪、但虽然现在这个项目只是纸质项目、但我希望有人告诉我它是否值得建造。

我喜欢的一点是、非滤波整流变压器电压构成了 UR、这意味着高输出电流和/或电压很容易实现、而不会出现运算振荡等复杂问题。

此致、Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    大多数情况都是正向跟踪、而不是反馈环路。 可促进快速反应和稳定运行。

    在 IC1和 FET 栅极之间添加一个电阻点。 在0欧姆时工作正常、但比抱歉更安全。   

    电流最高的环路是'ur'环路,因此根据图,将该接地端连接到所有其它接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald!

    非常感谢您的建议!

    我想说的是,特别是那个带有"栅极-阻抗"电阻器的部分,这种技术已经用了很长一段时间了,关于管路,但我从未理解为什么:)

    我还会仔细考虑有关"星形"接地的"您的建议"。

    最后,我喜欢通过简单使用未过滤整流变压器向 KTT 提供的“无限”电源(记住,这不是我的想法,我刚刚偷了它)。

    此致、Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    只是想向您展示我的经修订的转电阻器测试仪的激励。

    我似乎能够使用我的原始激励(KTI-13A)进行一些更改、我在下面的 Eagle 原理图中注意到了这些更改。

    请记住、现在许多组件都是无用的、但我现在同时拥有我们和反相我们。

    US 与用于 ur 生成的非滤波电源同步。

    此致、Roger