This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111QML:LM111H/883和 LM111H/883B 裸片

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815798/lm111qml-lm111h-883-and-lm111h-883b-die

器件型号:LM111QML

您好、E2E、

我们的客户希望确认 LM111QML、特别是 LM111H/883是否具有 与之前 National Semiconductor 器件 LM111H/883B 相同的裸片和材料?

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、LM111H/883与美国国家半导体公司 LM111H/883B 相同、这是 TI 在2011年购买美国国家半导体时收购的。

    "B"表示当时使用的 MIL-STD-883版本。   mil 标准之前要求将器件标记为883的修订版本、但修订版本 C 删除了该要求、因此器件名称不再显示883的修订字母。

    如果这回答了您的问题、请验证答案。