This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:测量电流范围

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, LMP92064, INA190, INA191, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806286/ina233-measure-current-range

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: LMP92064INA190INA191INA186

尊敬的 Sirs:

我的客户希望使用 INA233开发产品、我是否知道感应电流范围是否支持"uA (1.00 E-06)"级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    INA233的输入偏置电流为8µA μ A、这将导致其无法用于这些低电流。 如果您检测到低侧电流、则可以使用 LMP92064、但输入 VCM 限制在-0.2V 至2V 之间。

    如果您不需要数字输出、您可以查看 INA186、INA190或 INA191、以查看是否有符合您的需求的规格。 这些器件具有低输入偏置电流、可提供优势或大多数电流感应放大器。