This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333的斩波频率和 OPA2325的电荷泵频率

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, OPA333, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801487/opa333-chopper-frequency-of-opa333-and-charge-pump-frequency-of-opa2325

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件:OPA2325OPA325

你(们)好。

我正在对 OPA333和 OPA2325进行一些测试、如果有人能够告诉我 OPA333的斩波频率和 OPA2325的内部电荷泵频率、那将会是很好的

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    OPA333的斩波频率大约为125kHz (每8us 一次)、而 OPA325的电荷泵频率大约为11MHz (高于单位增益带宽)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答。 如果没有问题、我还有一个有关 OPA2325频谱的问题。

    我看到大约500kHz 的谐波、并对输入信号进行了一些调制、但我无法对其进行解释、图片随附。

    信号输入为30kHz、幅值为1V、偏移为1V。 在我的所有测试期间都会出现该谐波、并使用几乎每个输入信号进行调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    可以很容易地解释 OPA333中的500kHz 谐波(4*125kHz)、但在 OPA325中看到它并不明显。  我唯一能想到的是、它可能与您使用的电源开关频率或输入信号的16次谐波(16*30kHz=480kHz)有关。