This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:输出摆幅规格与数据表图不一致

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801601/opa828-output-swing-specification-disagrees-with-datasheet-figures

器件型号:OPA828

关于:OPA828 数据表(SBOS671B-2018年9月- 2018年12月修订)

数据表将器件显示为 RRO (轨到轨输出)。 电气特性表(第7页)显示了最大值为0.9V (典型值) 1.2V (RL = 10k)时的输出电压摆幅  

RL = 600欧姆时的输出摆幅为1.2V 典型值。 电源电压显示为+/- 15V。 显然、由于这些数字与相比非常小

实际电源轨电压、我将其解释为当 RL = 10k 时、输出通常会在电源轨的0.9V 范围内摆动、当 RL = 600 Ω 时、输出通常会在电源轨电压的1.2V 范围内摆动。  

问题是、这与数据表图16和17 (第11页)不一致。 这些图表明、即使对于0mA 负载、输出也只会在+/- 13V 与之间摆动

+/- 15V 电源轨电压。 这与电源轨相差2.0伏、当然不是 RRO、这与电气特性表的输出摆幅值不一致。

这是错误、还是我解释错误?

Rick Strauss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我知道为什么您对 OPA828电气特性表和典型特性曲线中列出的输出摆幅电平提出疑问。 我 已向 控制我们的高电压运算放大器数据表的工程师发送了一封电子邮件。 让他有机会研究您描述的问题、然后我们中的一个可以做出回应。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您将此事提请我们注意。 电气特性表中给出的最大规格是我们为每个器件测试的规格、并得到保证。

    关于曲线16和17、这是对器件的一个已知错误陈述、我正在使用更好地表示给定条件下性能的数字来更新这些错误。 更新应在接下来的几周内在线进行。