This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:共模输入范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815441/iso224-common-mode-input-range

器件型号:ISO224

大家好、

快速检查、如果 VDD1为5V、则参考 VDD1的合法输入共模范围是多少?  

目前、客户在我们的 EVM 上进行了测试、当8V 输入、VDD1 = 5V 时、器件仍可以正常工作、但我看不到任何有关输入共模范围的规格、有人能否向我展示该规格在哪里?  

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ISO224的单端输入范围为+/-12V、输入端没有共模电压。  

    有一个内部电荷泵、允许输入信号摆动到超过电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    那么、什么是最小 VDD1规格? 电荷泵正常工作的最小电压是多少? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请参阅数据表"建议运行条件"中的第7.3节。 高侧电源的最小电压为4.5V。