This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L1:性能不稳定

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806016/tlv27l1-unstable-performance

器件型号:TLV27L1

尊敬的先生/女士:

我使用的是 TLV27L1IDBVR。 电路不稳定、我移除 C7后、它变得稳定。 您能解释一下原因吗?

我在输入端使用顺从电压。 我有一个23mA 恒定电流源作为电源。 当电压不稳定时、顺从电压会高4.5V。 良好的合规电压为8.85V。

希望尽快收到您的回复!

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KH、

    C7连接到反相输入引脚。 在反相输入端具有额外的电容会在运算放大器的反馈中产生延迟、从而导致不稳定。

    另一种考虑方法是使用极点和零点。 电容会在1/Beta 曲线上添加一个零点、从而导致接近率(ROC)为40dB/十倍频。 从而导致不稳定。 有关 稳定性 的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。 这些视频将向您介绍如何使 AOL 和1/Beta 曲线相似、以便您可以测量相补角和 ROC。

    设计中是否需要 C7? 如果没有、我建议从设计中移除它。 如果设计需要、您将需要稳定放大器。 这通常通过将一个电容器与 R13并联来实现。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KH、

    C7形成一个极点、可减小运算放大器反馈环路的相位裕度。 安装 C7时、必须添加频率补偿以提高环路的相位裕度。 不稳定时的振荡频率和波形是什么?