This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:询问 INA300的 OCP 跳闸点

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812866/ina300-asking-for-the-ina300-s-ocp-trip-point

器件型号:INA300

大家好、

客户正在使用 INA300解决方案。 您是否会帮助检查此电路的 OCP 是什么?

原理图链接

txn.box.com/.../yry27629j2dzef9zsttctylvk762404c

 

 Rlimit= 1.96k Ω

Rsense = 0.005ohm

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    数据表的第7.3.2节对此进行了很好的解释。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户按如下方式更改了 Rsense 并执行负载测试。

    VTRIP= VLimt =限制 X 20uA-500uV

                              =1.96x0.020-0.0005

                              =0.0387

    RSense 变为0.01 Ω  

    I Load = VTRIP/ Rsense = 0.0387/0.01=3.87A。

    然而、即使 e-load 在高达4.52A 的电流下运行、INA300 ALERT 引脚仍然为高电平。

    您是否会对此警报未回复案例提供一些意见?

    感谢你的帮助。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    这里肯定会出现问题。 OCP 的计算正确、原理图看起来正常、因此硬件可能出现问题。 我建议执行以下调试步骤:

    1.确保电子负载校准过程中未关闭。 尝试直接测量 INA300输入引脚(IN+和 IN-)处的分流压降。 如果传感走线不在正确的开尔文感测连接中、则 INA300可能会感测到非10m Ω 电阻上的压降。 提供简单的布局图可帮助我们验证情况并非如此。

    此外、测量分流电阻器顶部焊盘上的电压可能会显示分流电压与 INA300感测电压之间的差异。

    2、INA300在什么电流下会跳闸?

    3.从 ALERT 引脚上移除 FET 和并重复测试。 该电路可能与 ALERT 引脚拉低的能力相互作用。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    自您上一个帖子发布至今已有一周时间、因此希望您的问题已得到解决。 如果您需要更多帮助、请提供最新信息、并回答 Peter 的问题。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测