This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:TLV2372多谐振荡器运行异常

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803820/tlv2372-q1-tlv2372-multivibrator-abnormal-operation

器件型号:TLV2372-Q1

尊敬的 TI 社区。

我对多频振荡器行为有疑问。

多频振荡器用于 EV 电池电压测量。
随附的文件是电路图和测量波形。

如果仅连接12V 低压、则正常工作、但如果同时连接了 HV (360V)电池、则波形将发生变化。

请告诉我电路或布局是否有任何注意事项、或者是否有其他 solutions.e2e.ti.com/.../Voltage-sensing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike R63的电阻过高。 同相输入上的下限阈值太接近接地。 现在应该大约为20mV、这将覆盖运算放大器的6mV 输入失调电压。 对于接地漂移和噪声、20mV 是不够的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您想要转换的 HV+电压范围是多少?

    您是否考虑过使用两个重叠范围、一个用于较低电压、另一个用于较高电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    很抱歉耽误你的回答。
    HV 范围为340至380V、典型值为360V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    那么、您只想转换340V 至380V 之间的电压吗? 我问、因为您说过您已将12个低电压连接到 HV+引脚。 那么、您不想在 HV+引脚上转换12V 电压?

    Kai