This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804965/tlv9064-tlv9064

器件型号:TLV9064

 您好、先生:

   我 使用了 TLV9064 10K。 但我发现有些芯片工作不正常吗? 大约10个。 输出 D 始终为5V。  它看起来不会损坏。  最后、我发现 Vcc 和 OUTD 之间的电阻值=28欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    您能否展示原理图并解释如何使用 TLV9064?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TLV9064的输出是进入连接器还是由差分电源电压供电的器件?
    我假设 TLV9064的电源电压为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLV9064的输出连接到连接器,TLV9064的电源电压为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    请向我们详细介绍您的应用。 如何使用 TLV9064? 输入信号是什么? 什么是 VREFout? 它来自哪里? 是否在为 TLV9064加电之前存在? 您如何发现错误? TLV9064是否始终发射5V 电压? 即使您更改输入信号? 您将什么连接到 TLV9064的输出? ESD 是否会破坏 TLV9064?

    只需向我们详细介绍您的电路和应用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    连接器是 ESD 的入口点、可从触摸或初始连接器连接。 除非连接器具有使接地引脚首先连接的机制、否则连接器之间的任何静态电压差异都可以通过任何引脚放电。

    在连接器和输出引脚之间添加串联电阻并添加保护二极管将提高 ESD 和 EOS 的容差。