This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:关于铬酸盐转换涂层

Guru**** 2929410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814117/opa2227-about-chromate-conversion-coating

器件型号:OPA2227

请告诉我以下问题。


我在 TI 网站上确认了材料成分中的 RoHS 状态。 目标 IC
RoHS 状态为 Y
目标产品中是否有任何铬酸盐转换涂层?
(如果是、请提交符合 RoHS 标准的流程证据)


目标 IC (器件型号):
OPA2227UA/2K5
ADS1255IDBT
BUF634T
OPA227U/2K5
OPA544T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamijo-San、

    您请求的信息并非我们在应用工程中可以直接访问的信息。 因此、我必须联系 TI 的其他小组以获取此类信息。 我正在进行这项工作,但请注意,可能是在几天前我才进行了正确的接触。 因此 、我的下一次响应可能会延迟。

    请注意、只有 OPA2227UA/2K5、OPA227U/2K5和 OPA544T 是精密放大器产品。 ADS1255IDBT 是一款转换器产品、BUF634T 是属于其他 TI 产品系列的高速放大器产品。 我将尝试 获取列出的所有器件的信息、但我可能提供的信息可能仅限于精密放大器产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas - San、

    感谢你的答复。
    我知道。
    等待回复。

    此致、Kamijo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo、

    关于您对 TI 使用铬酸盐转换工艺的查询、我已与我们的封装工程部门联系。 以下是我收到的回复:

    检查 列出的产品的 www.ti.com/productcontent 工具将显示这些器件的材料成分不包含任何已知的铬酸盐材料。  我向这位客户提出的问题是、他们为什么要问?  如果存在六价铬问题(欧盟 RoHS 禁用物质之一)、则 TI IC 产品中不会使用该物质。  如果目标产品中的铬酸盐转换涂层存在某种类型的驱动器、则需要了解这一点以获得进一步的响应。

    这是否能回答您的问题? 如果是、请结束本次 e2e 对话。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程