This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:第8.2节中给出的应用所需的更多信息

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003, LP38512, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814921/lmp8646-more-information-needed-about-applications-given-in-section-8-2

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:LMZ12003LP38512

您好!

我在我的应用中使用 LPM8646、与数据表中给出的应用#2类似、LMZ12003除外、我使用的是 LP38512 - adj、而不是它。 我想问、即使我们通过 LMP8646为 LDO 提供电流 FB、也为何需要电阻分压器网络。 原因是否与稳定性有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用#2图中有几个电阻分压器,我假设您所指的是 RFBB/RFBT? 它不是为了稳定性、而是为了设置稳压器输出电压。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有错、这个电路将像恒定电流源一样工作、电流值将由 Rsense 和 RG 设定、所以我认为不需要 RFBB/RFBT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原始设计是电压源。

    它应该像您建议的那样作为电流源工作,我看不到它不能工作的明显原因。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们在电流传感器的帮助下为稳压器提供电流反馈、如果存在任何电流变化、它将反映在 FB 节点、稳压器将相应地工作。 误差放大器的高增益和负 FB 将尝试保持电流传感器的输出等于内部基准电压。 因此、如果我固定 RG 和 Rsense 的值、这将固定流过感应电阻器的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、这就是应该发生的情况。 我建议您至少在实际电路中检查它以实现启动和稳定性。
    此致