This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA208:INA208AIDGSR PIN2的最坏情况计算

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805505/ina208-the-worse-case-calculation-of-ina208aidgsr-pin2

器件型号:INA208

您好、支持团队  

我的客户询问 下面 INA208AIDGSR PIN2的最坏情况计算

VBUS 为12V、分流电阻为10m Ω、最大4A 额定电流、  

BTW、我是否可以为此部件提供 Mathcad 计算电子表格  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    没有足够的信息来计算最坏情况下的误差。  我们有一个关于了解所看到的错误的完整培训系列。  您可以 在此处观看培训视频。  这些视频有助于详细介绍电流感应误差。

    在某些应用中、您需要担心一些错误、而不是在其他应用中。  最佳方法是应用对应用至关重要的错误。  

    我们还在 INA208产品页面上提供了 RSS 误差计算器。  计算器假设使用理想的分流电阻器。  我在下面应用了它。  您将注意到、由于电流较低、误差较高。  这是由于 INA208的 VOS 更高。  Vos 通常是低电流测量的主要因素、增益误差通常在高电流时占主导地位。  我在计算器下方放置了一个屏幕截图。

    我将假定您的误差仅针对室温、我会说 VOS 最大为2.5mV 、增益误差为1%。  

    假设12V VCM 和 VSUPPLY = 12V、室温下的 Vos 10mΩ 2.5mV/(4a*μ s)*100 = 6.25%(这意味着 CMRR 和 PSRR 不会导致误差)。

    增益误差为1%、因此在这些条件下、我们得到的最大误差为7.25%。  请根据培训视频和应用条件验证计算结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Javier

    这真的让我感到困惑、因为 William 的回答是以下链接
    e2e.ti.com/.../803855
    输入失调电压包含在输出精度(最大值小于±3.5%)规格中。 请参阅下面您的其他帖子中的我的回复。 ±3.5%包括输入失调电压和增益误差的影响。

    为什么最糟糕的情况是从±3.5%最大值到7.25%? 哪一个是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    对于您的情况、我将使用7.25%的计算值来计算最坏情况。 让我在下面解释一下为什么会出现这种情况。 另请阅读有关 Vsense <20mV 的最后一节

    3.5%的规格是在 Vsense = 120mV 的条件下测得的。 这就是 Vos 小于一个系数的地方。 如果您对120mV 的 Vsense 电压进行相同的计算、您会得到以下结果。

    VOS 0.01Ω 为2.5mV/(12A*μ s)*100 = 2.08%
    1%增益误差

    120mV 时、Vos 误差为1%+2.08%= 3.08%总误差。

    现在、这将是室温。 这比之前的计算要低得多、但您可以看到它大于指定的2.2%。 在指定条件下、我会使用室温下的2.2%和过温下的3.5%。

    请务必了解这是在120mV Vsense 电压下完成的、Vcm = 16V 且 VS = 12V。 从这一点开始的任何条件、如视频 PSRR 和 CMRR 的状态、都需要考虑在内。

    此外、这是在较高的 Vsense 电压下。 您需要查看数据表的第8.4节、了解当 Vsense <20mV 时该器件如何工作。 输出行为不符合预期、数据表中对此进行了详细说明。