This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:使用10k 射频 Rg &放大器进行 THD 水平测量;RL。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805843/ths4521-thd-level-measurements-with-10k-rf-rg-rl

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好!

THS4521数据表第30页(8.3/8)指出、在某些应用中、可以使用更高的电阻值10k 而不是1k 来表示射频 Rg 和 RL。

在我的项目中、我将 OPA 用作 AD7984 (18位、1.33MSPS ADC)的单端输入至差分转换器、由于电阻值较高、因此频率响应有限。   困扰我的是、THD 水平相当高(尤其是二次谐波)、大约为-100dBc、我找不到任何原因、只是 它与10k Ω 电阻器有关。

我看到、该 OPA 的输入偏置电流为0.7uA (典型值) 0.9uA (限制)、很可能偏置电流会产生0.7 x 10k = 7mV 的偏移、在这里没有问题- FFT 易于过滤掉、 但更重要 的是线性、或者更好地说、非线性偏置电流会产生。

是否有使用10k 电阻器进行 THD 水平测量的任何数据? 或输入偏置电流在可接受的输入电压范围内的非线性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有使用大电阻器尺寸测量 THD。 大电阻值的影响包括较大的噪声贡献、因此 THD+N 将受到影响。 在放大器带宽内、较大的电阻器也会降低零点频率。 因此、您的输出可能会振荡、因此您将获得高 THD。 您的工作频率是多少?

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-fully-differential-amplifiers-noise-analysis-advanced-compensation

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    初始测试是在1 - 20kHz 的音频频带内进行的。 不过、对于该 ADC、我会将500kHz 下的限值设为最大值
    为了解决这个问题、我检查了使用纯直流作为输入的线性度、并注意到线性偏离了中间位置的线性(2、5V)、不仅仅是降低3-5 mV、我认为小振荡可能是原因。 示波器在 FFT 图上没有显示任何异常,但 Hankek 噪声很大,如果幅度低于10-20mV RMS,很可能无法注册振荡。 我还将一个电容4.7pF 与负反馈电阻并联、从而进一步降低带宽-为了抑制我可能根据第30页的图表得到的任何峰值。 但它不会改变某件事、似乎不稳定发生在放大的一个内部阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、HD 在模型中不进行仿真

    其次、THS4551是一款大幅改进的版本-在数据表中测得的 HD 低至-145dBc。