This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:比较器输出未从低电平转换为高电平

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM393, LMC6772, TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812742/lm393-n-comparator-output-not-transitioning-low-to-high

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件: LM393LMC6772TLV1702

大家好、我使用 LM393-N 尝试切换两个电压:VA 和 Vb。 Va 应在 V0=1V 时从高电平下降至低电平、Vb 应在 V0=3V 时从低电平上升至高电平。 VA 正确更改。 VB 绝不会改变;Vb 始终保持0V、与 V0的值无关。 我已经尝试使用另一个 LM393-N 芯片、以防第一个芯片损坏、但它具有相同的输出。 我换了两个比较器、结果也是一样的。 我已经检查了所有连接、并让其他人为我仔细检查它们。 我甚至从头重建了一个新电路。 如果有人能对此有所了解、我会很感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好!

    简单。 您超出了两个输入上的输入电压范围。 LM393系列的最大输入电压低于 VCC 1.5V、在本例中为1.8V。

    您需要将电压降至1.8V 以下、或者使用 TLV1702或 LMC6772等轨到轨输入器件。

    请参阅以下应用手册的第2节:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul! 就是这样。 我不熟悉这项工作、因此这是一次很棒的学习体验。 下次发布前、我将确保更仔细地阅读数据表。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    忽略我的最后一个回答、是对错误帖子的。 我删除了它。