This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4140:如果输入是直流电压、我是否会获得正弦波输出?

Guru**** 2822645 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4140, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814271/ths4140-will-i-get-sin-wave-output-if-my-input-is-dc-voltage

器件型号:THS4140
主题中讨论的其他器件: THS4551

尊敬的 TI:

目前我们正在查看 THS4140、只是想确认、如果我们向引脚1和引脚8提供5V 的干净直流输入、我将获得正弦波输出还是直线波形? 感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在正常配置下、如果您仅向输入施加直流电压、THS4140应输出直流信号。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    如果我提供输入直流信号、但我得到的输出为正弦波、那么条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这可能是一个振荡??  

    完整电路将有助于进一步了解。 这意味着图片(原理图)值得1000个字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请在下面找到所附的原理图、并在提供直流输入+/-10V 时、您需要帮助以正弦波形式获得输出波形。

    预期输出:对于电流原理图、我们预计 +/-10V 输入提供+/-1.5V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您展示的是采用+/-3.3V 电源的 FDA、对于该器件而言似乎有点低。 我认为您还需要将 PD 引脚连接到 V+电源、而不是将其悬空-它确实有一个上拉电阻器、因此它可能是可以的。  

    我会将 R99和 R109各增加到50欧姆、看看振荡是否消失。  

    此外、您正在运行一个衰减器、其噪声增益为1.15、其中许多 FDA 都得到了最小 NG 2 (增益为1)的补偿。 不确定 THS4140本身(或其 TINA 模型有多好)、但您可以浏览 THS4551数据表中的"设计衰减器"部分。 我确实运行了一个快速仿真、THS4140看起来像一个衰减器、无需额外的努力、尝试将 R99和 R109设置为50欧姆、您不会显示 ADC 负载的样子、但肯定是电容的。