This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:我们可以推广的 LMH6654不适用于样片申请。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6654, LMH6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805528/lmh6654-what-can-we-promote-as-lmh6654-is-not-available-to-apply-for-samples

器件型号:LMH6654
主题中讨论的其他器件: LMH6655

我们无法将 LMH6654升级为样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    如果我转到 Order Now 页面并向右滚动。 我可以看到、LMH6654MA/NOPB 和 LMH6654MF/NOPB 可用于申请样片。
    至于 LMH6655、在其"立即订购"页面上、我看到 LMH6655MA/NOPB 和 LMH6655MM/NOPB 也可用于申请样片。

    E2E 主题旨在帮助我们的客户使用我们的器件进行设计。 如果您想了解有关要推广哪些器件的更多信息、我可以让您联系我们的营销工程师之一。

    谢谢!
    卡兰