This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:输出电压摆幅与低于输出电流1mA 的输出电流间的关系

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805304/opa196-output-voltage-swing-vs-output-current-below-output-current-1ma

器件型号:OPA196

您好!

我的客户正在考虑使用 OPA196并要求提供输出电压摆幅的详细信息。

您能否提供图、如下面红色矩形所示、扩大了0mA~1mA 的范围?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    请参阅数据表第8页和第10页的"输出"规格。 您可以根据"空载"和"rl=10k "数据估算行为。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我们没有一个图可以为 0至1mA 的输出电流提供任何更高的电压输出分辨率。 OPA196图7。 输出电压摆幅与输出电流间的关系图是一个典型特性图 、即使将图中的部分从0mA 扩展到1mA、它仍然只提供典型信息。 因此 、Kai 在第8页和第10页上提到的"铁路信息"的 VO 电压输出摆幅更为严格、因为它提供了最大值。

    如图7所示。 图中显示、在输出饱和非常接近线性的点下方绘制的曲线、直线近似值应在低电流电平下提供近似的"典型"Vo。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程