This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:增益误差、线性误差、失调误差随温度的变化

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814620/ina240-q1-gain-error-linearity-error-offset-error-variation-with-temperature

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

我们考虑使用 INA240、其温度范围为-40°C、25°C 80°C  

数据表中提到的增益误差、非线性误差和偏移电压特性仅在25°C 的工作温度下可用

请建议在-40°C 和80°C 的温度范围内具有增益误差、非线性误差和失调电压特性

此外、在考虑最坏情况时、除温度外还应考虑哪些容差(例如老化或焊接等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Premnath、

    根据室温规格和漂移规格、您应该能够计算特定温度下的最大误差规格:室温规格±DeltaTemperature X 漂移。

    我们没有非线性的漂移规格,我认为它是平坦的。

    老化和焊接是标准器件资质的一部分、在器件规格中进行了处理。 无需单独担心它们。

    此致、Guang