This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324在 LVDS 输出配置下具有很高的加热性能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814348/lmh7324-lmh7324-is-very-heated-under-lvds-output-configuration

器件型号:LMH7324

尊敬的同事:

我们的客户正在使用 LMH7324、但他们发现 LMH7324在 LVDS 输出配置下非常热。

 它们的原理图如下所示、但我认为它们的配置不应加热。

所以、

1.请您就此向我们提供一些建议吗?

2.如果他们想使用 LVDS、他们是否可以使用其他 输出配置?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    您能否详细描述 LVDS 输出配置下的加热情况?

    他们的系统所需的速度是多少? 差分 A 必须具有吗?

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    感谢您的回复!

    王凡联系过我、我们有初步计划、我将与客户合作解决这个问题。

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    听起来不错。 关闭此主题,因为问题已脱机。

    Jonny