This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:Vout 以输入或输出接地为基准?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814465/ina381-vout-referenced-to-input-or-output-ground

器件型号:INA381

您好!

我们使用 INA381来测量电流、并有几个问题:

  1. 我们能否按照图中所示的配置连接 INA?  我们希望防止 MCU 和其他电路看到检测电阻器上的噪声(将它们放在"相当接地"上)。  感应电阻器上的最大电压将为150mV。
  2. Vout 是以电源接地还是输入接地为基准? (基于附加的图像)
  3. INA 的前端是否有仪表放大器?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我已要求 Javier 明天给您更详细的回答、但我现在有一些初步答案。

    在所示的配置中、我认为连接 INA381没有问题。 请注意、不会超出输入共模电压范围和电源电压范围。 如果"安静接地"和"噪声接地"之间存在电压差异、则需要考虑 VCM 的这种情况。

    Vout 将以 INA381 GND 引脚上连接的接地为基准、因为此处绘制的是"安静接地"。

    3.您可以将 INA381 (以及我们的大多数电流感应放大器)的输入功能视为仪表放大器、因为它们将小信号差分输入电压放大为满量程单端输出电压。 但是,内部架构与传统的安装不同。 放大器、因为我们部件的输入引脚未进行缓冲、因此输入偏置电流不是那么低。 相反、有一个特殊的输入偏置级允许施加比 Vs 大得多的 Vcm、这是一个传统的安装。 放大器无法做到。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我将更详细地阐述 Ian 在查看数据表后所说的一些内容。

    我们的输入共模规格验证为从输入电压0到26V。  低于 Vcm = 0和高于-0.2的任何值都将起作用、但某些规格可能会有一点下降。  预期的降级很小。  请确保您避免 Vin-引脚低于-0.3V、因为这将超过绝对最大额定值。