主题中讨论的其他器件: OPA2196、 OPA2189、 OPA189
最近、OPA2188产生了一个奇怪的失真。 甚至在数据表规定的0.8V/us 压摆率限值之前、它就会失真。 此外、失真不仅会像压摆限制一样严重、而且实际上会大幅降低输出信号电平。
使用+/-13.5V 电源并输入10Vp、10kHz 信号时、我在 OPA2188的三个运算放大器级之后获得了以下输出信号。
通道1:输入信号、通道2:三级后的输出信号、通道4:两级后的输出。
通过观察 N302.2的输入、可以看出失真阶段的振铃较大:
这是什么原因、是否有改进/修复它的好方法?
原理图:
更新了:OPA2196看起来有望成为信号路径下降的替代方案... 让我们等待样本。