This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501的输入电压范围问题

Guru**** 2510575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805500/tlv3501-the-issue-of-the-input-voltage-range-of-tlv3501

器件型号:TLV3501

我从前面的问题中看到、 专家说、单个5V 电源的合法输入范围为+5.2V 至-0.2V。 我想知道该值来自数据表中的哪个位置。

这是否意味着当我使用具有单个5V 电源(V-连接至 GND)的芯片时、输入电压(正弦波)不应高于400mV vpp? 我最好使用电平位移电路将电压电平转换到0V 以上吗?

但问题是、输入信号的峰间电压为28mv 至2.8V、 这是正弦波。 电平位移电路的值不容易被去二极管。我希望输出是方波、它的低电平为0V、它的高电平为5V。 因此、我可以使用 FPGA 测量频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是
    我们今天是假期休息,但明天我们将为您做第一件事。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noah、您好!

    合法输入范围规格来自数据表表表6.6 (第6页)中的"VCM 共模输入范围"规格。

    是的、为了不违反共模、您的正弦波信号通常应偏移/电平高于接地值、以符合此规格。 如果您的输入信号超出此规格、则器件的性能可能会受到影响。

    如果您的输入信号仅为28mV 至2.8Vpp、则您的信号已处于共模范围内、您无需对其进行电平转换。 您的电压跳变点是什么?

    此致、
    Jonny