This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:流经这里 ESD 保护二极管的最大持续电流是多少?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814036/lmp7721-what-is-the-maximum-continuous-current-through-the-esd-protection-diodes-here

器件型号:LMP7721

你(们)好

我正在设计一个使用 lmp7721的工具、在正常运行中、放大器不会超过电源轨(很明显)、但在故障情况下、输入端可能会有10V 的电压。 这显然不会发生、但我无法添加外部二极管钳位或保护、因为这会影响放大器的低阻抗。 我想弄清楚输入端需要多大的电阻才能使内置的 ESD 结构在这种情况下保护放大器、将电流限制在1mA 或0.1mA 就足够了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或低输入偏置电流/高输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    在这样的情况下、我们通常建议将电流限制为10mA。