This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL082A:TINA 中的 SPICE 模型不起作用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL082, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813936/tina-spice-tl082a-the-spice-model-which-is-in-tina-is-not-working

器件型号:TL082A
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL082THS3091

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在编译 TL082宏文件.plz 时、TINA 显示了某种错误、任何人帮助我编辑宏文件错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    您可以截屏并分享您的错误图片吗?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    请将 TINA 文件附在您的回复中、以便我可以检查它有什么问题。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8424.BPF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这个模型来自哪里-进入宏、它说它是 THS3091模型、一个高输出 CFA 运算放大器、这里是你使用 TINA 11库模型的电路-显然是加密的、所以你不能读取宏、  

    e2e.ti.com/.../8424.BPF-with-TL082.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、该模型仅来自 TI 网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这看起来像是一个值得修复的东西-进入 TINA 库模型、您的电路运行正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aftab、

    此 TSC 文件仅在 Tina 库中放置了一个 TL082器件。

    只需将器件复制到您的 TI Tina 原理图即可。

    e2e.ti.com/.../Just-TL082.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你