This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:突然切换到睡眠模式&待机温度

Guru**** 2867130 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810356/drv8701evm-abrupt-switch-to-sleep-mode-standby-temperature

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8701

大家好、

我的一位客户正在测试 DRV8701EVM、希望添加紧急停止功能。 如果它们通过在极高的负载下将器件置于睡眠模式来实现这一点、那么这会带来损坏电路的风险吗? 如果这会发生很多次、这是否会带来风险?

它们还测量了电路板的温度、在大约37V 的待机状态下、芯片上的温度为48°C。 温度升高是否有具体原因、是否可以降低?

另一个问题:EVM 仅适用于 E 版本(不支持滑行)、而不适用于 P 版本(支持滑行)、这是有原因的吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我的一位客户正在测试 DRV8701EVM 、希望添加紧急停止功能。 如果它们通过在极高的负载下将器件置于睡眠模式来实现这一点、那么这会带来损坏电路的风险吗? 如果这会发生很多次、这是否会带来风险?

    假设未违反任何绝对最大额定值、这不应构成风险。 在高负载下停止时、可能需要钳制 VM。

    它们还测量了电路板的温度、在大约37V 的待机状态下、芯片上的温度为48°C。 温度升高是否有具体原因、是否可以降低?

    没有理由这样做。 休眠电流应在 uA 范围内。
    较高的温度可能取决于配置。
    温度上升是在 EVM 还是客户 PCB 上测量的?
    如果是客户 PCB、您能否发送原理图?
    负载是如何配置的?

    另一个问题:EVM 仅适用于 E 版本(不支持滑行)、而不适用于 P 版本(支持滑行)、这是有原因的吗?


    DRV8701E 更受欢迎。 DRV8701E 可从 EVM 中移除、而 DRV8701P 可放置在 EVM 上。
    大多数 GUI 都可以正常工作。 电机控制部分将无法正常运行。
    拆下将 MCU 连接到 PH 和 EN 引脚的两个电阻器、并连接一个双通道脉冲发生器以驱动 IN1和 IN2引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您是否听到了客户的反馈?

    我假设使用了 EVM、因此无需发送原理图。

    我对负载的配置方式非常感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    是的、使用了 EVM。 现在、它也位于客户电路板上、显示相同的温度。

    不过,我方面有误解。 在测量期间、DRV 未处于待机状态。 它只是在不驱动电机的同时进行标准运行。 因此、电机驱动器提供了37V 电压、但未接收到驱动信号。 温度不是问题。 无论如何、了解这种情况的原因以及它是否可以降低都很有趣。

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们将进行调查、并应在本周结束前得到答案。

    请确认以下假设:
    负载配置如功能方框图中所示(一个线圈到 SH1、一个线圈到 SH2)
    输入设置为:nSLEEP =高电平、EN =低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    运行快速实验室实验后、唤醒时 DRV8701中的电流看起来为~16mA。 在37.1C/W 下、这将使用 Theta Ja (16mA * 37V * 34.8 ThetaJA)导致大约20C 的上升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的快速支持!

    是的、测量期间 nSLEEP 为高电平、EN 为低电平。 此外,当没有负载或直流电机作为 负载连接到 SH1和 SH2时,温度也没有变化 。

    根据您的实验和计算、温度上升是合理的。

    TÜV 还需要获得 T Ü V S Ü D 的产品认证。 是否可以获得具有详细方框图和复杂度(晶体管总数和故障率)信息的扩展数据表? 一般 MTBF 和 FIT 编号之外是否还有其他信息

    μ TÜV 担心控制器向 DRV8701发送 STOP 信号的可能性、并且由于内部故障导致电机持续运转、因此它不会做出反应。 电流测量也会出现同样的问题。 DRV 向控制器发送错误电流信息的可能性有多高。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    是的、温升看起来是合理的。

    我们没有扩展的数据表。 我们将与您联系、以了解有关客户请求的更多信息。

    目前、此主题将关闭。 您仍可以在将来发布到它、或者如果已锁定、请选择"+提出相关问题"