This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:适用部件

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA169, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814073/ina240-suitable-part

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA169INA293

尊敬的团队:

使用 INA240的客户原件。

但他们正在寻找更高的带宽。

要求如下:

高侧

高速

带宽>1MHz

增益150~200

共模电压65V

INA169是否适用于此处?

或者是否有我不知道的新器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在150至200V/V 的增益下实现大于1MHz 的 BW 是一种非常高的性能、并可进入高速放大器领域。 我们的最佳选择是全新 INA293、它支持-4V 至+110V 的 VCM、BW = 850kHz (G=100)、BW = 800kHz (G=200)。

    INA169不是选项。 在高增益下、有效带宽降至数十 kHz。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应