This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:TLV316IDBV 标记

Guru**** 2506905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809614/tlv316-tlv316idbv-marking

器件型号:TLV316

您好!

请帮助您解释 TLV316IDBV 上的标记是什么? 查看附件中的图片。

在第一张照片 IC 上、符号下方有几行。 在另一张照片上、我们可以看到不同类型的线条。

这些线意味着什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    这些破折号以二进制表示器件的日期代码。 格式为:

    ******(年)

    12C

    ******(月)

    其中每个星号都是虚线的位置。 破折号表示1、空白表示0。

    使用顶部图像中显示的器件:

    1 0 0 0 -> 8 (二进制)、表示2018年。

    12C

    0 0 1 1 -> 3 (二进制),表示 March。

    同样、对于底部图像、日期代码为2017年6月。

    最棒的

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是否有此案例的更新?

    解决此问题需要您的观点和意见。

    感谢你的帮助!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    这些破折号以二进制表示器件的日期代码。 格式为:

    ******(年)

    12C

    ******(月)

    其中每个星号都是虚线的位置。 破折号表示1、空白表示0。

    使用顶部图像中显示的器件:

    1 0 0 0 -> 8 (二进制)、表示2018年。

    12C

    0 0 1 1 -> 3 (二进制),表示 March。

    同样、对于底部图像、日期代码为2017年6月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。