This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548

Guru**** 2560650 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804903/opa548-opa548

器件型号:OPA548

你好

有人能帮我找到适合 OPA548的散热器吗?

谢谢

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    EVM 的说明如下:

    www.digikey.com/.../1216384

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑以下 TIPL 培训:

    4. TI 高精度实验室-运算放大器:功率和温度

    位于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim、Kai:

    非常感谢您提供宝贵的输入、我有一个基于改进型 Howland 电流泵的工作电路、通过为大约20欧姆的低负载调整电压、为负载(0 - 200mA)提供交流电流。 我在设计中缺少一点。 我认为、只要电流输出处于 OPA548限制范围内、就可能与负载无关。 我使用单位增益跟随器进行了仿真、如图9所示。 SNOA474A 的多范围电流泵并按照建议更改 R13值、但如果我的负载处于千欧(20k)范围内、我最终会获得过低的输出电流(即使我增加了注入的信号电压、我也无法超过10mA)。

    我想我不能将其全部集成到一个之中、最好设计2个电路来覆盖我的应用?

    谢谢

    Ahmed

    e2e.ti.com/.../Improved-Howland-with-opAmp-follower.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    这与 OPA548的输出电压受限相关:

    在1k 负载下为200mA 意味着电压降为200V。 对于由+/-30V 电源电压供电的 OPA548、这是不可能的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更好地调整我的器件以降低电阻、并使用您向我展示的初始电路。

    非常感谢

    Ahmed