This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:尺寸和3D CAD 模型

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812356/lmh5401evm-dimensions-and-3d-cad-model

器件型号:LMH5401EVM

您好!

客户正在申请 EVM 的尺寸。

此外、是否可以申请3D CAD 模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    电路板约为1.2英寸。 宽1.5英寸高。 下面的线程链接下载了电路板的光绘文件。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/787768/2918127#2918127?jktype=e2e

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jacob。 但是、客户还有几个问题:

    电路板厚度是多少?如何安装此电路板?  我没有可以看到的安装孔。
    如果没有安装孔、则电路板底部是否有布线、如果我只需将其放置在一个可以滑动的盒子中吗?
    如果底部没有迹线、我可能会使用双面泡沫胶带作为最后的手段。
    请告诉我。  我被要求将其中的8个安装在机箱中、我有几个要构建的机箱。

    我不能使用光绘文件,因为我是一名机械设计师,没有正确的工具,也不知道如何使用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我随附了一个3D PDF 文件、您应该能够使用免费的 Adobe Reader 打开该文件、该读取器将向您显示电路板的渲染。  

    电路板厚度为57mil。 我们在该板上没有安装孔。 通常、我们不需要安装 EVM。 您可能能够将一个或两个接地测试点用作安装点。   

    e2e.ti.com/.../LMH5401EVM_2D00_A_2D00_ASCII.pdf

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    顺便说一下、您可以重新发送 pdf 文件吗? 该文件似乎是空白的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    您必须下载文档并使用 Adobe Reader 程序将其实际打开(Web 浏览器插件将导致空白白页)。 然后、您必须接受提示、表示您信任文档以查看3D 文件。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、谢谢!