This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA228:如何权衡增益和带宽?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA228, LMP7717, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813975/opa228-how-to-trade-off-gain-and-bandwidth

器件型号:OPA228
主题中讨论的其他器件: LMP7717OPA838

您好,

   客户的产品是高精度交流电源线质量 分析设备。 他们想知道 GBW 在任何情况下是否始终是恒定的?

它们有4级放大器、每个级 增益为10。 OPA228 GBW 为33Mhz,如果 频率小于3.3Mhz,则剂量为意味着增益可保证为10?

或者、我能否使用下图中的公式、输入频率等于3.3Mhz 时的增益为5?  哪一项是正确的?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看 LMP7717以了解更高 GBP 的 Decomp 器件、  

    TINA 仿真将显示标称闭环带宽。 预测闭环带宽的 GBP 理念仅适用于相位裕度为90deg 的情况。 本文中的图4给出了相位裕度< 90deg 时的带宽扩展。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565056&

    如果您不需要超过5V 的电源器件、另一个需要考虑的选项是 OPA838、这是一款300MHz 1mA 器件非常低的噪声、但在直流电源上的性能不如此好。  

    请注意级联高增益级、通常我对输出级返回输入级的电源进行 π 型滤波、但其他人更喜欢星形滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    OPA228是一款解补偿运算放大器、其开环增益相位响应偏离了理想的一阶增益滚降和相位响应。 当您查看数据表的开环增益/相位图时、您可以看到 1至2MHz 之间的相位明显纹波、并且似乎还有另一个极点在2至3MHz 之间断开、而0 介于10至20MHz 之间。 相位中的纹波通常指示 该点响应中的增益峰值。

    当我使用 TINA Spice 构建 OPA228的四个级、每个级的运行增益为10V/V 时、 获得了以下的增益与频率响应。

    您将注意到增益峰值恰好高于2MHz、随着每个额外的级(蓝色表示第1级输出、橄榄表示第2级输出等)、增益峰值变得越来越高。 因此 、峰值使得 确定-3dB 带宽变得更加困难。 使用棕色曲线、它看起来大约为3MHz。 但是、由于总增益为10、000V/V 、最终级的输出摆幅可能会是大信号-峰间电压。 在这种情况下、11V/us 的 OPA228压摆率可能会成为限制因素。

    如果需要速度和带宽、Michael 建议的一些高速运算放大器可能会提供更令人满意的性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程