This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331QDBVRQ1 HBM 信息。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813726/lmv331-lmv331qdbvrq1-hbm-info

器件型号:LMV331

尊敬的:

请帮助检查 HBM 信息。 有关 LMV331QDBVRQ1的更多信息、请参阅数据表。 谢谢

b/r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laisan、

    LMV331QDBVRQ1通过了2kV HBM 和1kV CDM。

    我们将在下一次刷新期间将其添加到数据表中。