This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV7215:该低电压和低功耗比较器是否产生方波@ 1.8V?

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, TLV7031, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804935/lpv7215-does-this-low-voltage-and-low-power-comparator-generate-square-wave-1-8v

器件型号:LPV7215
主题中讨论的其他器件:TLV3691TLV7031TLV7011

你(们)好
   我有一个关于 LVP7215M 的问题、这是否会产生50 μ A 的方波@电压1.8?

  我想设计一个基于1.8V 电池的波形发生器、该波形发生器具有 LC 和 R 的组合

  如果这不能满足我的目的、请建议是否有其他设备也能满足我的需求。


 供参考: 我没有该芯片的仿真器。

谢谢
Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranganathan、

    当然、您必须通过反馈电阻添加负载电流。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    比较器本身将消耗580nA 的稳态电流、但也有外部电阻分压器和电容器的充电电流、这将增加电源预算。

    您可以使电阻器较大、但您必须观察电容器是否过小-或者您必须考虑杂散电容。

    比较器还会在输出转换时消耗峰值电流。 这些峰值电流通常在输出移动时出现、并且可能是静态电流的许多倍。 此电流由旁路电容器平均、但结果是平均电源电流与输出频率之间的关系上升。

    您感兴趣的频率范围是多少? 越快、越需要的电流越大、从而获得更快的传播延迟规格。

    我们拥有电源电流更低的新型器 件、例如 TLV7031 (330nA)甚至 TLV3691 (70nA)。 这两个都具有 SPICE 模型。

    但是、您的选择主要取决于实现所需频率所需的传播延迟。

    请参阅以下应用手册和 TI 高精度实验室演示:

     张弛振荡器电路  应用手册 TINA 文件: http://www.ti.com/lit/mo/sbomao3/sbomao3.zip

     2103 -比较器应用3.pdf (请参阅最大切换频率-第16页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai 和 Paul:
    非常感谢您的回答。
    好的、我将尝试模拟 TLV7031和 TLV3691、并且我将很快根据结果构建我的设计。

    供参考:我的设计期望频率范围为10kHz 至500kHz。 (在最坏情况下为1MHz)

    我的主要问题是、这些比较器实际上可以在1.8伏电压下工作、因为所有参考电路(来自 TI)都使用3V 或5V 电压。 请确认、如果您有任何1.8V 参考设计原理图、请与我分享。

    我将尝试对这两个比较器进行仿真、并很快回来。

    再次感谢。
    Mani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranganathan、

    对于 TLV7031、大约100kHz 的最大频率似乎是现实的:

    e2e.ti.com/.../ranganathan.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    你真的很好。 感谢您的大力支持。
    然后、我将介绍我的设计。

    非常感谢您对我的问题的广泛支持。
    我对您的文件、仿真结果和您的回复非常满意。

    再次感谢。
    Mani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani

    要获得频率要求的上限范围、您需要切换到我们的更快速 版本的 tlv7031、即 TLV7011。 该比较器的速度大约快10倍、应达到1MHz 最大目标。 在1.8V 电压下运行不会产生问题、空闲状态下的静态电流约为5uA。 还提供了该比较器的模型。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      我已经模拟了您的文件、但我可以看到新的方案。 波形上下摆动..

      实际情况。。。 (或)仅用于仿真。

    请查找屏幕打印以供您参考。

    谢谢、此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranganathan、

    更改范围设置:

    同时将"Mode"(模式)设置为"Normal"(正常)。

    Kai