This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321的 CL 引脚

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813811/lmh6321-cl-pin-of-lmh6321

器件型号:LMH6321

您好!

我将 LMH6321用作视频线路的缓冲器驱动器。DAC 的输出转换为电压并提供给该 IC。

 PIN NO 2 i.e、 CL 是否可以保持打开?

如果不是、应该是什么 VCL 值? 数据表中给出的值 是、通过电阻器、它应该被连接至 VCL。

谢谢、

塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、  

    是的、CL 引脚可以保持开路。 在这种情况下、输出短路电流默认为700mA 左右。  

    此致、