This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV802:电化学气体传感器 RS 电磁干扰

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804482/lpv802-electrochemical-gas-sensor-rs-electromagnetic-interference

器件型号:LPV802

使用 LPV802 放大  器的电化学气体传感器很容易受到电磁干扰或 Walkie-talkie (__LW_AT__10V/m、80MHz~1GHz)的干扰。 如何解决此问题?

给我一些建议,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的问题是否与下图类似? 当我触摸外壳的主体时、会发生这种情况。

    我遵循 TI 数据表中建议的相同设计、传感器看起来根本不稳定。

    此外、当我停止将传感器暴露在气体中时、我会有这种滞后。  

    任何见解都将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    您能否提供一些示波器捕获、以显示 EMI 对您的系统有何影响?

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deniszmm、

    我假设您在 LPV802上看到了以下有关 EMI 测试的应用手册:

    比较气体传感器应用中 LPV802与其他器件的 EMI 性能

    小值(10-33pF)电容器为感应射频提供了直接交流接地路径。 这些值应尽可能小、以最大限度地减小电感(0402或更小- 0201是最佳选择)

    电路对 EMI 的响应方式与布局完全相关。 如果您想通过这些 EMI 测试、则需要将电路板布置为射频电路板; 实心接地层、多个接地过孔、短迹线、铁氧体磁珠、 所有 I/O 点都有小值电容器。 防止 PCB 辐射射频所使用的所有技巧也有助于防止/降低 EMI 敏感性。

    设计很难"防 EMI "、但您可以尝试使其尽可能抗 EMI。 在这种情况下、如果不对电路性能进行认真的更改、您将无法完成更多任务。 装甲卡车和坦克无法快速移动、原因是...

    针对电路板的对讲机是一项严格的测试-超过100V/米等效值。 在现场、 无线电和电路板之间应该有一定的屏蔽(和距离)。

    传感器本身也可能受到射频的影响。 如果传感器对射频做出反应、在放大器侧几乎无法完成该操作。 传感器可能需要在传感器周围安装一个射频屏幕。

    至于 Anil 的观点-您没有说您使用的传感器类型、但气体传感器在长时间暴露于高浓度时可能会饱和。 这可能导致零基线、最大输出和恢复时间发生变化。 在新鲜空气中、他们应经常"休息"。

    传感器的响应速度取决于传感器类型、尺寸、结构、气流和外壳、以及它们是否具有可能需要净化/排出气体的内部滤波器。 响应时间应在传感器数据表中指示。 校准气体之后应立即使用"清洁"气体。 此外、如果气体未被清除、请在通风良好的室内进行测试、否则气体背景浓度会增加、导致基线漂移为零。

    此外- R13需要远高于2k -您几乎可以保证振荡。 将 R13更改为20k 并移除 C6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deniszmm:

    抗 EMI 的最佳方法是将整个电路与气体传感器放在法拉第笼内。 将法拉第笼连接到信号接地。 在气体传感器上方的法拉第笼中打开一个开口、并用金属网"密封"开口、以便测量气体进入气体传感器。 不要忘记在金属网和法拉第笼之间建立导电连接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我会根据您的建议进一步优化电路