This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:阈值电压和 TINA 仿真结果

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300, TINA-TI, TLV6700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804747/lmp7300-threshold-voltage-and-tina-sim-result

器件型号:LMP7300
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV6700

您好!

我认为 LMP7300 VIH 和 VIL 可以将下面的公式设置为数据表。

VIH = REF + REF (R1/(R1+R2))

VIL = REF - REF (R1/(R1+R2))

当图3 (a)电路时、VIH 和 VIL 将为 REF +/- REF (R1/(R1+R2)。

我仿真 TINA-TI 的图3 (a)电路。结果是高->低->高都高于阈值电压。

此仿真结果是否正确? 如果正确、您是否会告诉我结果为何如此。

e2e.ti.com/.../LMP7300.TSC

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘

    在对该器件应用迟滞时、该器件的工作方式有点有趣。 它不仅会设置跳闸点的迟滞量、还会偏移跳闸点、这就是电路设计似乎与结果不匹配的原因。 我现在正在使用仿真文件来查看我是否可以满足您的设计目标需求。 根据我的理解、您希望部件跳闸 VIH = 2.178V、VIL = 1.918V?

    我们还有 TLV6700、我认为它在您的应用中会更好。 它是一个1.8V-18V 电源、具有0.4V 集成基准电压和开漏输出。 它设计为窗口比较器、因此您可以更轻松地设置阈值。 它的 Iq 大约是 LMP7300的一半、但代价是速度。 比较器检测低/高阈值的速度是否存在问题?

    TLV6700的数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../tlv6700

    您可以在以下网址找到简要的设计指南: www.ti.com/.../snva832.pdf

    此致、

    Jonny