This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:使用运算放大器将 PWM 转换为 DAC 的解决方案?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804175/opa552-solution-using-a-op-amp-to-convert-pwm-to-dac

器件型号:OPA552

大家好。

在尝试 SLAA869之后、我想了解如何使用运算放大器将 PWM 信号转换为 DAC 输出。

youtu.be/yjgZ3dQ-PFw

我确实注意到了使用低通滤波器创建 DAC 输出的视频。

但是、我注意到启动系统时的 RC 延迟效应。

只是出于好奇、TI 是否有更好的精度解决方案可通过使用运算放大器或晶体管来实现、而不是购买 TI 出色的 DAC 芯片?

我找不到 TI 的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您在这里想要实现的目标是什么?  随附了一份有关如何在 PWM 有用时将其缩放到模拟中的应用手册。

    e2e.ti.com/.../TIDU027.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tim。 因为 TIDU027 (微控制器 PWM 转12位模拟输出)显示了这一点

    此设计的主要目标是将 PWM 转换为模拟输出、并在纹波信号小于 LSB 的情况下实现12位分辨率。

    -第二个目标是开发一个电路、将输出纹波(误差)放大到示波器可以测量的水平。

    感谢您的帮助! 这就是我要找的!

    e2e.ti.com/.../2867.schematic.pdf

    通过使用具有4个 RC 滤波器和2个运算放大器的 TIDU027原理图、这意味着我可以生成具有 PWM 输入的12位 DAC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请记住、基于 PWM 的 DAC 可能会产生大量 EMI 和信号接地噪声。 请记住、PWM 切换绝不能停止。 因此、我将始终使用"实际" DAC。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,没想到会有这种变化。 谢谢您的关注!