This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:在芯片背面标记编号的含义是什么? 我能否仅购买具有特定背面标记的产品?

Guru**** 2978660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA656, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813032/lmh6629-what-is-the-meaning-of-marking-number-on-backside-of-chip-can-i-purchase-only-products-with-specific-backside-marking

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: OPA656、 OPA847

 

自去年以来、我一直在使用 lmh6629mfe。  上图是我一直使用的 lmh6629的一部分。

我的电路的性能差异很大、具体取决于背面的标记编号。

其中、背面标有71y 的 lmh6629的电路性能非常差。

我最近 购买的 lmh6629的背面编号均为71y。 是否有任何版本更改? 背面标记编号是什么意思?

如果可能、我希望在订购芯片时使用标记号或71对产品进行拆分。

请帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我您在器件之间看到的性能差异的详细信息吗? 71Y 标记的类型正确。 您能否与我分享您购买带有四位数标记的器件的时间和地点?  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。

    标有除71y 以外的任何数字的 LMh6629可在10V (-5V 至+5V)电源电压和低增益(低于4V/V)下正常工作、无需任何其他补偿电路、即使它不符合数据表中的指定条件(对于 Sot-23类型、最大5.5V、最小增益10V/V)

    标记为71y 的电压在10V 电源电压下不工作。  它在5V 电压下工作。 但信号以低增益振荡。

    我无法将 lmh6629 (背面标记为71y)用于我的应用、因为 不应增加增益。  

    如果无法购买 lmh6629 (背面未标记为71y)、您是否可以推荐其他可替代它的运算放大器?

    我尝试用 opa656替换它、信号很好。 但由于 Opra656的低转换率、信号似乎减小了。

    我连接了我的电路。 请检查此项(电源电压将为-5V 至5V 或-2.5V 至2.5V、指定增益下的低噪声、sot-23类型)

    我们正在询问有关购买这些产品的时间和地点的信息、因为我不是购买该产品的人。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果封装内实际上有一个 LMH6629、则它们应该会在您的电路中振荡。 噪声增益太低-但是、使用两个外部电容器、您可以将噪声增益设置为更高的 F、并在不损失压摆率的情况下实现稳定性。 OPA847数据表第12页讨论了该方法、并提供了几个简单的公式来找到两个 C 值。  

    看上去正常工作的器件可能实际上并不是 LMH6629器件。 请确保您仅从 TI 批准的经销商处购买产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 sim 中、第二级看起来是什么样子、理论上振荡>1GHz -我尝试了反相2 C 补偿、结果不好? 您可能需要转到其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尝试使用7V/V 的较低目标 NG2 - 95Mhz F-3dB 是否足够? 该较高的凸点是相位裕度小于50度时的 LG = 0dB 交叉转速-不过不会振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再进一步、这里是输出噪声-区域-  

    在10kHz 时非常低、随后出现阻断电容器短路、从而增加噪声增益。  

    2、噪声增益的下一个零点是反相比较效应、在40MHz 时-您可以看到它确实从那里上升到100Mhz。  

    在大约7V/V 时、NG 水平低于100Mhz、然后在相位裕度小于50deg 时与大约800MHz 的 AOL 相交、从而在噪声中产生下一个峰值。 假设100MHz 的后置滤波器会切断所有这些功能。  

    如果您可以使其稳定、那么这会产生令人印象深刻的低输出噪声。  

    在同相侧、您无需尝试消除偏置电流、因为您是交流耦合的。 而且、您可能不希望最初显示的大电容-我将其设置为0欧姆以获得最佳噪声、但将其设置为10欧姆以在 V+输入端接地而不使用并联 C 可能更安全