This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001S/2S/4S /SHDN 引脚内部上拉电阻

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/812444/tlv9001-tlv9001s-2s-4s-shdn-pin-internal-pullup-resistance

器件型号:TLV9001

你(们)好

器件:TLV9001S/2S/4S

您能告诉我内部上拉电阻的值吗?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    数据表对此提供了一些指导。

    低关断引脚电压应该为0.2V 或更低、因此电流规格在0.8V 时是奇数。 这也是典型规格。

    我检查了一个示例器件以查看该引脚的特性。

    第一个图表是0.2V 时的关断电流与电源电压间的关系。 "阻态"是一个弱且始终处于 PMOS 晶体管上的晶体管。  

    第二个图表是关断电流与关断引脚电压间的关系。

    在一个阶跃(在曲线中)中、放大器处于开启状态会降低关断引脚电流。   

    这是示例数据、数据表是典型值、因此请务必增加设计裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San

    感谢您的回答!

    穆克