This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92064:有没有支持 SVID 接口和 SPI 接口转换 μ?的芯片

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804774/lmp92064-is-there-a-chip-that-supports-svid-interface-and-spi-interface-conversion

器件型号:LMP92064

你(们)好

大家好、我看到 TI 有一个支持 SVID 协议的电源芯片。 我想问、SVID 接口是否可以直接与 SPI 接口通信? 如果没有、TI 上是否有支持 SVID 接口和 SPI 接口转换的芯片?
电源监控芯片 LMP92064、SPI 接口、但尺寸有点大、您是否还有更小的 SPI 接口电源监控芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    感谢您在论坛上发布您的问题。

    遗憾的是、根据以下产品搜索结果、LMP92064是唯一具有 SPI 总线的功率监控器:
    www.ti.com/.../products.html&sort=p929;desc

    我不知道任何支持 SPI 至 SVID 转换的 IC。 这听起来像是必须使用 ASIC 或 FPGA 来实现的。

    此致、
    Peter Iliya