This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4330:输出波形偏置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/813252/opa4330-output-waveform-bias

器件型号:OPA4330

 当我使用 OPA4330 运算放大器时、当我突然增加正弦信号时、会出现波形偏置。 下面是电路图和波形图。

输入信号是频率为50Hz 且幅值可调的模拟正弦波。 输入信号从 IN+进入、基准电压为2.5V。当我传入输入信号(输入信号发生突变)时、输出信号将在前几个周期内漂移。为什么?

请查看并向我提供一些建议?